This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564B:支持 Bluetopia 解析列表

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576924/cc2564-cc2564b-bluetopia-resolving-list-support

器件型号:CC2564

Bluetopia API 是否支持解析列表命令?  我在 GAPAPI.h 中看不到任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在 GAPAPI 中查找了 GAP_LE_Resolve_Address()?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚此函数在链路层的解析列表中添加了可解析地址。  我正在尝试向白名单中添加一个身份地址。  此函数是否添加存储要与白名单一起使用的 irk?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么想法吗? GAP_LE_Resolve_Address()是否保存了一个 irk 以与白名单一起使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Jackson Keating"] GAP_LE_Resolve_Address ()是否保存了一个与白名单一起使用的 irk?


    GAP_LE_Resolve_Address ()将调用 HCI_LE_Encrpt 命令以从 irk 解析地址。 它不会将该 irk 存储在白名单中。

    白色列表包含地址类型和 BD_ADDR。 由于 CC256x 是 HCI 控制器、因此 irk 不会存储在 CC256x 中。 IRK 需要存储在应用层的主机 MCU/处理器中。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持带有 irk 的白色列表的链路层是蓝牙核心规范的必需部分。 请参阅第2卷第 E 部分第7.8.38节中的 HCI 命令 HCI_LE_Add_Device_TO_Resolving_List。 有关解析列表功能的概述、请参阅第6卷 B 部分第4.7节。

    如何将解析列表与 Bluetopia 栈一起使用? 您是否支持该特定 HCI 命令? 我是否有办法自行实施?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 CC2564B 组件 ICS 报告: www.bluetooth.org/.../QLI_viewQDL.cfm
    此外,对于 CC2564C (规格 v4.2): www.bluetooth.org/.../QLI_viewQDL.cfm

    根据蓝牙规范、将设备添加到解析列表命令不是必需的。 它仅在特定条件下具有内存、不适用于 CC2564B/CC2564C。 因此、控制器不支持此解析列表功能。