请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 主题中讨论的其他器件:CC2650、 CC1350、 CC1310、 LAUNCHXL-CC1310
你(们)好
我想将 CC2650用作 BLE 主机并将其连接到 CC1310的 WSN。 我知道 CC1350已发布、并且将来会使用它、直到那时、我才希望在这些器件之间建立串行连接。
我搜索了示例、但只能找到通过 UART 与 COM 端口通信的示例、以及通过 I2C 进行传感器数据收集的仅主器件解决方案。 我还没有找到任何 SPI 示例。
我不需要 SPI 等高速接口、因此 I2C 可能是最佳选择。 但是、如果这是唯一的实现方法、它是关键。
MCU 之间是否有任何互连示例? 如果不是、我如何为它制定自己的解决方案?
此致、
Tom Karlsson