This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2560和 CC1310之间的串行通信

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580708/launchxl-cc2650-serial-communication-between-cc2560-and-cc1310

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650CC1350CC1310LAUNCHXL-CC1310

你(们)好

我想将 CC2650用作 BLE 主机并将其连接到 CC1310的 WSN。 我知道 CC1350已发布、并且将来会使用它、直到那时、我才希望在这些器件之间建立串行连接。

我搜索了示例、但只能找到通过 UART 与 COM 端口通信的示例、以及通过 I2C 进行传感器数据收集的仅主器件解决方案。 我还没有找到任何 SPI 示例。

我不需要 SPI 等高速接口、因此 I2C 可能是最佳选择。 但是、如果这是唯一的实现方法、它是关键。

MCU 之间是否有任何互连示例? 如果不是、我如何为它制定自己的解决方案?

此致、
Tom Karlsson