This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:应用程序在 BIOS_start()退出

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580041/rtos-cc2640-application-exits-at-bios_start

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试在 CC2640上运行 simple_peripheral 示例。 我使用的是 IAR 工作台7.70.2 I-jet。 我已经完成了以下步骤。

1.我构建了 BLE-STACK 并开始(下载和调试)与 CC2640的会话。

2.我构建了应用程序并开始(调试和下载)。 当调试器到达  BIOS_start()时。 我收到以下警告

  

我转到 TI-RTOS ->请参阅了解错误。 它以红色框显示了下图所示的异常和错误。

出现这些错误的可能原因是什么? 请帮助我解决此问题。

正在等待善良的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您在定制 CC2640上运行此功能、我怀疑您的硬件有问题。 您能否指定您使用的是哪款 CC2640芯片? 是7x7 VQFN48、5x5 VQFN32还是4x4 VQFN32?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mabbas、

    您写的内容是使用 IAR 7.70.2、但屏幕截图显示为7.80.1。 无论如何、SDK 版本说明中都说明了推荐的 IAR 版本。

    在构建、下载和调试应用程序项目之前、您是否构建并下载了 Stack 项目?

    谢谢、

    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的回复。 实际上、我使用了两个版本的 IAR。 在 SDK 指南中、他们使用了7.70.2、因此我也对其进行了测试。 但我给了一些问题。

    是的、首先我构建并下载了堆栈项目。 然后、我构建了应用项目并下载到运行目标。

    如果您建议我还能做些什么、那会更好?

    正在等待您的回复。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否指定您使用的是哪款 CC2640芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,YK Chen,

    感谢您的回复。 在片上它被写为 CC2640 F128 TI 5CI CJ5F。  我认为它是5x5。

    正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果使用5x5芯片、则应将编译选项中的 CC2650DK_7ID 替换为 CC2650DK_5XD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,YK Chen,

    亲爱的、谢谢。 问题已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来、最好知道问题已得到解决。