请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在尝试在 CC2640上运行 simple_peripheral 示例。 我使用的是 IAR 工作台7.70.2和 I-jet。 我已经完成了以下步骤。
1.我构建了 BLE-STACK 并开始(下载和调试)与 CC2640的会话。
2.我构建了应用程序并开始(调试和下载)。 当调试器到达 BIOS_start()时。 我收到以下警告
我转到 TI-RTOS ->请参阅了解错误。 它以红色框显示了下图所示的异常和错误。
出现这些错误的可能原因是什么? 请帮助我解决此问题。
正在等待善良的帮助。
此致