This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:可以使用 simple_peripheral 应用程序#39;t 查找 CC2650 LaunchPad

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580096/launchxl-cc2650-can-t-find-cc2650-launchpad-using-simple_peripheral-application

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我使用 TI 提供的 simple_peripheral 应用对 CC2650 LaunchPad 进行了编程。 我正在使用 IAR Embedded Workbench for ARM。 尽管能够对 CC2650进行编程、但使用多种不同的 Android BLE 应用无法找到它、其中一种是 TI 提供的 SimpleLink 应用。 我不熟悉 BLE 开发、因此不确定如何解决此问题。

有人可以帮我解决这个问题吗?

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能不能更具体、您使用的是哪种 BLE SDK 版本? 您是否也尝试加载十六进制文件?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否构建 simple_peripheral 应用和堆栈器件并将其下载到您的 LAUNCHXL-CC2650中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决了此问题、结果电路板上没有 BLE 堆栈。 感谢大家的帮助。

    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来、很高兴知道它现在可以正常工作。