请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650、
您好!
我使用 TI 提供的 simple_peripheral 应用对 CC2650 LaunchPad 进行了编程。 我正在使用 IAR Embedded Workbench for ARM。 尽管能够对 CC2650进行编程、但使用多种不同的 Android BLE 应用无法找到它、其中一种是 TI 提供的 SimpleLink 应用。 我不熟悉 BLE 开发、因此不确定如何解决此问题。
有人可以帮我解决这个问题吗?
谢谢、
Tony