主题中讨论的其他器件:SYSBIOS、 TM4C1294NCPDT、
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我尝试进入 BIOS_Start()以查看可能发生的情况,但它会立即跳转到 loader_exit()。 我不确定如何继续调试此问题。 由于这是 Project Zero 的新版本、因此它肯定应该能够正常工作。
不能说我对此感到非常惊讶、我遇到了许多无法开箱即用的 TI 演示(实际上、它们更有可能无法通过经验工作)。
我应该采取哪些调查方式? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我尝试进入 BIOS_Start()以查看可能发生的情况,但它会立即跳转到 loader_exit()。 我不确定如何继续调试此问题。 由于这是 Project Zero 的新版本、因此它肯定应该能够正常工作。
不能说我对此感到非常惊讶、我遇到了许多无法开箱即用的 TI 演示(实际上、它们更有可能无法通过经验工作)。
我应该采取哪些调查方式? 谢谢!
CCS:6.2.0.00050
SDK:BLE_SDK_2_02_01_18
RTOS: tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08
编辑:除了默认的15.12.4.LTS 外、还使用了编译器版本5.2.6和5.2.9。 反汇编中略有变化(预期),但所有变化都导致相同的 loader_exit()循环。
在查看反汇编时、我确实会看到一些奇怪的行为。 它似乎会将 PC 加载到自己的内部、这(我认为)可能会导致无限循环、从而可能导致某种硬件异常。 它似乎在线路上崩溃:
153. ProjectZero_createTask(); 0000a574:F7FFFD3A BL 0x9fec 156 BIOS_start(); 0000a578:F000F804 BL 0xa584 160 返回0; 0000a57c:2000 MOV R0、#0 0000a57e:BD08 弹出 {R3、PC} $C$CON548: 0000a580:F0B80001 字 0x0001f0b8 $Tramp$TT$L$PI$$ti_SysBIOS_BIOS_start__E (): 0000a584:F8DFF000 LDR.w PC、[PC、#0]//*此处崩溃*我认为这是一个问题行,如果我在下一行上放置一个断点,我最终会在 loader_exit () 0000a588:C055中找到 STM R0!、{r0、R2、R4、R6} 0000a58a:1001 ASR R1、r0、#0x20
我的两个想法是、不应将 PC 加载到自己(永远)中、这可能会导致自身无限循环(从而导致异常)。
编辑2: 如果我单步执行我标记为违规行的行,它将转到 loader_exit()。 如果我单步执行它,它将在进入 loader_exit()之前继续执行大量的行。
我喜欢这项建议、但我仍然得到同样的最终结果。 编译配置文件已设置为发布、因此我尝试了调试、编译所需的时间较长、但最终结果没有差别。
我尝试显式设置链接器文件、但这样做似乎会导致编译器问题。 它重新定义了一些内容、并与闪存配置发生冲突。
"C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/ccs/cc26xx_app.cmd、第98行:错误#10263:闪存范围已指定 "c:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/ccs/cc26xx_app.cmd、第98行:错误#10264:闪存范围与现有存储器范围重叠"c :/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/ccs/cc26xx_app.cmd、第104行:错误#10264:FLASH_LAST_PAGE 存储器范围与现有存储器范围重叠 FLASH "c:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/ccs/cc26xx_app.cmd、第109行:错误#10263: SRAM 存储器范围已被指定 "c:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/ccs/cc26xx_app.cmd /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/ccs/cc26xx_app.cmd "、第109行:错误#10264:SRAM 存储器范围与现有存储器范围重叠 SRAM "c:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/ccs/cc26xx_app.cmd、第146行:警告#10190-D:重新定义绝对符号"_STACK_TOP"、"c:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/ccs/cc26xx_app.cmd、第146行:警告#10190-D:正在重新定义绝对符号"__STACK_TOP"、"C:重新定义"146行:C:C: 正在重新定义的绝对符号"__STACK_TOP" 错误#10010:链接期间遇到错误;"project_zero_app_cc2650launchxl.out"未生成 gmake:***[project_zero_app_cc2650launchxl.out]错误1
CC2650F128是电路板设置。 我将研究是否有专门用于 launchxl-cc2650的器件。