This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:PCB 布局问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580033/cc2650moda-pcb-layout-questions

器件型号:CC2650MODA

客户正在对 CC2650MODA PCB 进行布局。  请就以下布局问题提供建议、并确认初步回答。

引脚1和2旁边的通孔是什么?
[mA] 它们是射频测试垫。  TI 建议在射频测试焊盘下方的顶部铜平面上留出一定的间隙。

当我们使用上面的零件尺寸来生成焊盘图案时,我们在数据表中没有得到焊盘图案。  在某些情况下似乎使用了标称值、在其他情况下则使用了最大值。  我们是否忽略了物理尺寸图来创建焊盘图案、而只是使用 TI 在数据表中建议的焊盘图案?  我们担心10.1与10.2之间的关系、当我使用标称值进行计算时、我也得到10.2、如果使用最大值、我得到10.1。  IPC 计算器还使用标称值获取10.2。
11.1–0.5-0.5 = 10.1、11.1–0.45–0.45 = 10.2。

电极有圆角、是否有必要或方形电极是否正常?
[mA]具有梯形壁和圆角的激光切割孔可以提供更好的焊锡膏释放。 IPC-7525可能有替代设计建议。

4个中央接地焊盘中是否需要通孔?

在我们创造土地模式之前,我们是否需要考虑或了解其他事项?

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您的回答正确。

    通常、我们建议遵循数据表中的焊盘图案图。 例如、如果客户的制造流程需要、客户当然可以免费修改。

    该图显示了接地焊盘的1个过孔。 而是放置在靠近焊盘的几个接地过孔来替代这些引脚。

    此致、
    Fredrik