This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650EM-7ID-RD:使用 SMARTRF06评估板连接 CC2650EM-7ID-RD 时出现错误-100

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579619/ccs-cc2650em-7id-rd-error--100-while-connecting-cc2650em-7id-rd-with-smartrf06-evaluation-board

器件型号:CC2650EM-7ID-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC2640CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

开发环境

Windows 7

SmartRF06评估板

Code Composer Studio v7

闪存编程器2.

CC2650EM-7ID

我在 Project Zero 内部进行更改、以便在我的应用程序上工作。 我去了项目0、因为它已经启用了 UART 记录。 我使用涉及 Bluetooth Developer Studio 的德州仪器插件创建了一项服务。 事情运行良好(日志记录、调试)直到我决定使用 CC2640和 cc2650开发人员指南中描述的 SNV 区域向闪存写入1024字节为止。 我遇到了一个错误、我现在不记得了。 我决定使用闪存编程器2对 EM 模块进行整体擦除。 它也失败了

在 CCS v7上点击调试按钮后、再次出现以下错误

"IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-100 @ 0x0)控制器或软件检测到错误、原因未知。 当没有详细信息时、使用此错误编号。 (仿真包6.0.504.1) "

此时会出现一个对话框"无法连接到目标设备"

在 TargetConfig > CC2650F128.ccxml 下的堆栈项目中、所选连接为德州仪器 XDS100v3 USB 调试探针。 所选器件为 CC2650F128。 当我运行测试连接时、它通过了测试

"JTAG DR Integrity 扫描测试成功。"

我有两块板、每块板上都会发生相同的情况。 我正在另一个工作区中从头开始运行 Project Zero、但问题仍然存在。 在 Windows 上的设备管理器中、COM 端口6具有以下详细信息、驱动程序是最新的


我一直坚持这一点、没有前进的地方、我的项目也处于停滞状态。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saud、

    您能否确保只同时从一个软件(CCS 或闪存编程器2)连接到器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我仅连接到一个 CCS 软件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布 SmartRF 闪存编程器的屏幕截图并显示错误信息? 请重新启动您的 PC 以确认没有驱动程序问题。 此外、SmartRF06板的照片也会有所帮助。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够解决这个问题。 我在系统上重新安装了 Windows 7并再次设置开发环境。 所有电路板现在都工作正常。 我不知道原因是什么,所以不能再复制了。 感谢您的合作。 但误差非常奇怪。 SMARTRF06板上的引脚配置与出厂时相同。