Thread 中讨论的其他器件:CC2640、 CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
开发环境
Windows 7
SmartRF06评估板
Code Composer Studio v7
闪存编程器2.
CC2650EM-7ID
我在 Project Zero 内部进行更改、以便在我的应用程序上工作。 我去了项目0、因为它已经启用了 UART 记录。 我使用涉及 Bluetooth Developer Studio 的德州仪器插件创建了一项服务。 事情运行良好(日志记录、调试)直到我决定使用 CC2640和 cc2650开发人员指南中描述的 SNV 区域向闪存写入1024字节为止。 我遇到了一个错误、我现在不记得了。 我决定使用闪存编程器2对 EM 模块进行整体擦除。 它也失败了
在 CCS v7上点击调试按钮后、再次出现以下错误
"IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-100 @ 0x0)控制器或软件检测到错误、原因未知。 当没有详细信息时、使用此错误编号。 (仿真包6.0.504.1) "
此时会出现一个对话框"无法连接到目标设备"
在 TargetConfig > CC2650F128.ccxml 下的堆栈项目中、所选连接为德州仪器 XDS100v3 USB 调试探针。 所选器件为 CC2650F128。 当我运行测试连接时、它通过了测试
"JTAG DR Integrity 扫描测试成功。"
我有两块板、每块板上都会发生相同的情况。 我正在另一个工作区中从头开始运行 Project Zero、但问题仍然存在。 在 Windows 上的设备管理器中、COM 端口6具有以下详细信息、驱动程序是最新的
我一直坚持这一点、没有前进的地方、我的项目也处于停滞状态。