This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:cc2650 launchpad SPP BLE Server 不进行广播

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576884/ccs-launchxl-cc2650-cc2650-launchpad-spp-ble-server-does-not-advertising

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好
我无法解决 cc2650 launchpad SPP BLE Server 广播的问题。
我所拥有的就是下图、它确认我的 SPP_server projetct 编译和运行成功。
我还使用了 ARM 编译器5.2.6、但没有公布的服务器剂量
也许我必须在项目的软件中进行更改?!
我使用 CSS v6.2
请帮助我和您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SPP BLE 服务器应执行 BLE 扫描。 SPP BLE 客户端会进行广播。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 YiKai Chen
    感谢您的答复和提供的信息
    但实际上,即使我使用 SPP BLE 客户端,我也无法连接到我的智能手机(我使用 Android 应用程序:BLE 扫描仪)
    我应该怎么做??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 SPP BLE 服务器能否与 SPP BLE 客户端连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只有一个 cc2650 launchpad、并在其上运行 SPP_BLE_CLIENT
    我尝试连接智能手机。
    但我不会说它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您尝试在 play.google.com/.../details 上使用 TI SinpleLink Starter 应用 程序,它是否可以与 SPP 客户端连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,但它不起作用:(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着它不起作用? 应用程序无法与 SPP 客户端连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LAUNCHXL-CC2650

    工具/软件:Code Composer Studio

    实际上、我正在使用 cc2650 launchpad 的 SPP BLE 客户端代码示例。 使用栈2.21成功构建和调试代码(我使用的是 CCS v6.2)、我使用的是编译器 ARM 5.2.6
    我正在使用 Android 应用 BLE 扫描仪与我的 cc2650 lanchpad 连接此处的 Android 应用链接:play.google.com/.../details
    我加载堆栈和应用程序项目、但仍然无法正常工作、我可以连接到智能手机。
    这两张图片显示了我的 PC 终端和堆栈调试消息。
    我可以在智能手机中看到它、即使我不知道它如何与作者 SPP_server 项目进行通信。

    请 任何人帮助我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有服务器的 UART 输出? SPPclient (在本例中,它也是一个中央设备)正在寻找要连接的 SPPserver。
    您是否已查看此项目的文档?
    github.com/.../spp_ble.md

    您需要打开2个终端来检查您的项目。 此外、您应该先对堆栈进行编程、然后再对应用进行编程。 栈中没有主函数、因此在运行栈项目时应使用 msg。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能同时将两个中央设备连接在一起。 您可以在 SPP 服务器中实现客户端、该服务器是外设配置。 但我们的开箱即用示例使用 SPP 客户端作为中央、使用 SPP 服务器作为外设。

    根据 BLE 规范、只有中央设备才能初始化连接。 因此、如果您希望 SPP 客户端连接到您的电话、您需要:
    1.确保您的电话配置为外围设备。
    2.调整 SPP 客户端以搜索您的电话而不是 SPP Server 项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢它的工作
    我在 PC 中连接 cc2650 Launchpad、并将 BOOSTXL CC2650 MA 连接到另一台 PC
    我的故障是我没有在每个板上加载堆栈和应用项目(cc2650lp 和 BOOSTXLcc2650)
    现在、当我加载两个连接到每个其他器件的板时、我可以对两个板(cc2650lp 和 BOOSTXLcc2650)进行打磨并接收数据
    此外、我的智能手机可配置为中央设备、以便我可以通过 SimpleLink Starter 应用程序连接到 SPP_BLE_server 项目。
    再次感谢你