This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:有关 BoosterPack Checker 的问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576830/boostxl-cc2650ma-question-about-boosterpack-checker

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
主题中讨论的其他器件: CC2650MODA

您好!

我相信 BOOSTXL-CC2650MA 建议与 MSP-EXP432P401R 搭配使用。
但是、如果我使用 下面的 BoosterPack Checker 进行检查、则会显示为与上述组合有关的错误。
dev.ti.com/.../

这是否是 BoosterPack Checker 的错误?

此致、
Miyashiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试一下、它现在看起来工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 YiKai、

    感谢你的答复。

    但是、在我看来、您的 jpg 文件中存在错误。
    兼容指示为否、引脚35为红色。

    此致、
    Miyashiro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miyashiro、

    CC2650MODA BoosterPack 在引脚35上具有复位信号、而不是在引脚16上放置正常的复位引脚。 这是为了允许复位信号连接到 MSP432上的 GPIO。 BP 检查器会发现这是一个错误、也就是说不是。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的回复。

    我明白了。
    感谢您的详细解释。

    此致、
    Miyashiro