This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:运行蓝牙堆栈的选项

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579655/cc2564moda-option-to-run-the-bluetooth-stack

器件型号:CC2564MODA

您好!

我正在寻找一个具有天线、蓝牙控制器和内部微控制器但不具有低功耗的模块。 我找到了 CC2564MODA、但它没有内部微控制器、所以我需要在主机微控制器中运行蓝牙堆栈、但它是一个不支持 Freescale 的微控制器。 我知道没有具有内部微控制器的 CC256x 型号、因此我将介绍我的蓝牙总体系统要求、以便有人可以帮助我。

我需要将蓝牙添加到嵌入式硬件中。 需求不高、就像串行 RS232接口需求。 我要使用的配置文件是 SPP 配置文件。 我的目的是使用它与通用串行 RS232进行通信。 但是、我担心它无法运行蓝牙堆栈、因为它已经有很多其他任务无法中断。 那么,你有什么建议吗?

我的 bests 此致,

Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    正确的是、包括 CC2564MODA 在内的任何 CC256x 型号都没有可运行堆栈的内部微控制器。 因此、必须将外部 MCU 用作主机。

    对于您的系统、您可以将整个串行端口蓝牙(SPP)实施卸载到双芯片 MCU+CC2564MODA 组合中。 由于您将要执行的唯一任务是简单的 SPP、并且主 MCU 没有运行堆栈的空间、因此您可以使用 MSP430F5xxx (128KB 闪存或更多)等器件作为低功耗 MCU 来运行蓝牙堆栈。

    此致、
    Vihang