请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 您好!
我正在寻找一个具有天线、蓝牙控制器和内部微控制器但不具有低功耗的模块。 我找到了 CC2564MODA、但它没有内部微控制器、所以我需要在主机微控制器中运行蓝牙堆栈、但它是一个不支持 Freescale 的微控制器。 我知道没有具有内部微控制器的 CC256x 型号、因此我将介绍我的蓝牙总体系统要求、以便有人可以帮助我。
我需要将蓝牙添加到嵌入式硬件中。 需求不高、就像串行 RS232接口需求。 我要使用的配置文件是 SPP 配置文件。 我的目的是使用它与通用串行 RS232进行通信。 但是、我担心它无法运行蓝牙堆栈、因为它已经有很多其他任务无法中断。 那么,你有什么建议吗?
我的 bests 此致,
Daniel。