This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:32KHz 晶振的必要性

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/577130/cc2541-the-32khz-crystal-necessity

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2640

你(们)好

我正在使用2541和 BLE 堆栈开发器件。
我的板当然使用32MHz 晶体。

在我的应用中、我需要实现精确的实时时钟。
我对32KHz 晶振的必要性有点困惑。

据我所知、Timer2 (和 BLE 堆栈)使用32KHz 频率进行计时。
根据该文档、有一个用于32KHz 频率的 RC 发生 器、该发生器使用32MHz 晶体校准为32.753kHz 的稳定频率。

如果是、是否有任何地方可以放置 32.768kHz 晶体?
我之所以提出这一问题、是因为它会影响 BOM 和功耗。

我的应用可以容忍高达0.02%的时间测量差异。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 在进行更多的读取后、我知道我必须具有32KHz 晶振、以防我想进入睡眠模式。
    是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ophirti、

    你是对的。 32kHz RC 振荡器不够精确、无法满足 BT 睡眠时钟精度要求。 如果您需要精确的 RTC 或想要使用睡眠模式、则必须将32kHz 晶体连接到 CC2541。

    我们较新的 CC2640不需要相同的器件。 有关详细信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../swra499

    谢谢、
    Fredrik