请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 主题中讨论的其他器件: CC2640
你(们)好
我正在使用2541和 BLE 堆栈开发器件。
我的板当然使用32MHz 晶体。
在我的应用中、我需要实现精确的实时时钟。
我对32KHz 晶振的必要性有点困惑。
据我所知、Timer2 (和 BLE 堆栈)使用32KHz 频率进行计时。
根据该文档、有一个用于32KHz 频率的 RC 发生 器、该发生器使用32MHz 晶体校准为32.753kHz 的稳定频率。
如果是、是否有任何地方可以放置 32.768kHz 晶体?
我之所以提出这一问题、是因为它会影响 BOM 和功耗。
我的应用可以容忍高达0.02%的时间测量差异。
谢谢