This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:不公平贸易政策

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578991/cc2540-unfair-trade-policy

器件型号:CC2540

我有一个简短的问题:

为什么我只需要为一个芯片支付更多的费用,而不是从中国购买使用同一芯片的完整模块?

我想您的芯片也在中国生产?

我将讨论10公里以上的数字。

这是不公平的!

这是对其他国家/地区特殊小型公司的歧视!

我想我应该向特朗普投诉吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想你问了3个问题:)。  当然、有一个问题、还有两个问题是一个组合的陈述问题。

    我也看到了这种情况。  在亚马逊上一次、我看到一些电机驱动器模块的成本低于 TI 芯片的成本、这是通过美国分销的数量实现的。  但我看了评论,他们很糟糕,这让我想知道这些芯片是不是工厂拒绝的,应该被销毁,而是被偷了,变成了产品。

    也许您提到的模块是由数百万人构建的?  超过10万。  但我同意定价是不公平地向小家伙堆叠的。  有时公司会将价格降低到甚至会损失金钱的程度、因为销售是更大的东西的一部分。  他们选择这样做是因为从总体上讲这是合理的。

    我们还需要了解从一个国家/地区发货到另一个国家/地区时有关邮政费率的法律。  您可以在 eBay 上从中国购买商品、包括运费、但价格低于美国的运费。

    我搜索了有关该主题的信息、并找到了一份来自德州劳动力委员会的 PDF 文件、其中看起来包含一些很好的信息。 搜索 Google、了解"制造商如何为不同领域的相同产品收取不同的价格?"。

    我认为特朗普一直在努力履行他在竞选期间所作的承诺。  我认为你不需要向他抱怨,因为贸易是他一直在谈论的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Greg。

    你是对的,这是为了更大的东西而完成的!
    将所有员工都知道如何将工作机会转移到中国、以获得更多利润、并为首席执行官提供更高的 Boni。

    另一方面,小公司和中公司被大规模杀害。
    其他国家的就业机会都丧失了。
    美国的工业基地在许多行业中大多被摧毁。
    所有的工业产品都是在中国制造的!
    因为这是中国垃圾,所以很难在高质量的水平上生产和销售产品。

    经销商和分销商仅在 Chiese 级别上不接受价格。
    如果我们必须以像 f 这样的更高价格购买我们的库存、这是不可能的。 中文。

    我希望你的新主席将改变这一问题的内容。
    我想我会寻找一些论据,并把它们送到女巫室。

    我在中国发现了几家销售带有 TI 芯片的鼠标的公司。

    如果他们都使用了你的坏芯片,那么你真的有一个大的质量问题吗? :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Arnold。  是的、我认为我们有一些糟糕的领导能力、这些领导能力只能为自己服务。

    我不认为所有便宜的模块都使用了坏芯片。  大多数可能都不贵、因为芯片是大量购买的。  或者您可能是对的。  它可能与美国与加拿大或世界其他地方的药品价格大致相同。  同样的药物在这里的成本要高得多。

    我没有遵照您的说法、"由于这一中国垃圾、很难在高质量水平上生产和销售产品"。  如果这些产品的质量较差、那么您应该能够找到客户、他们将以更多的钱购买您的高质量产品。  如果情况不是这样、那么生产该产品的中国工程师可能会做工程师应该做的事情。  工程师应生产在成本与性能之间取得平衡的产品。  客户必须对其支付的金额的质量感到满意、或者他们愿意在每两年出现故障时更换产品。  您需要说服他人您的产品值得额外的钱。

    Peter Schiff 是一名经济学家,我认为这是很有意义的。  2017年1月27日、他制作了一个播客、在其中他讨论了一些我认为与本次讨论非常相关的主题。  如果您有兴趣、请访问 SchiffRadio.com 并查找"播客存档"。  请看第224集、"美国将失去任何贸易战"。  您可以跳到大约4:45、他讨论刺激和基础设施支出。  他在整个播客中提出了很多好的观点、因此我建议您至少听10分钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好的论证格雷格! 完全同意。 当然、我也可以理解 Arnold 的观点。 Anyway...in 我的公司(德国)我们生产和销售的测量设备价格相当昂贵、比类似的进口产品贵得多、但我们的销售数量没有任何问题、因为许多当地公司仍然喜欢产品的"德国制造"背景。 如果您的产品质量良好、则客户可能愿意花更多的钱。 但这取决于产品和用例。 正如 Greg 所说的、有些产品的购买价格非常便宜、如果产品损坏、则会被更换、但一旦出现故障、将导致生产中断、严重损坏甚至可能危及生命、客户可能会倾向于以更高的价格购买质量更好的产品。 还要考虑保修案例-当您的产品来自世界另一端时、解决此问题可能需要很长时间。

    您不能说中国产品是垃圾。 他们的生产成本确实很低、这是肯定的、我也同意某些产品的价格会降低到产品本身非常糟糕甚至危险的价格、例如没有任何保护的超级便宜直流/直流壁式适配器。 但不要忘记、您习惯的安全标准也不同。

    中国有这么多超高质量的电子产品、而且有这么多顶级的制造商。 但中国也因(有时真的很糟糕)的军国主义而闻名——你不能忽视这一点。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我将结束本次讨论,因为有些意见不一致。

    TI 不歧视任何客户、但如您在 store.ti.com 网页上所见、TI 的价格政策规定了更高的数量会导致更低的单价。 这不仅在电子行业、而且在许多其他行业和企业中都是常见的做法。 如果任何制造商都能提供经济实惠的模块、那么他们最可能会大量运行、这可能会在多个方面影响他们的业务模式。

    没有理由怀疑低成本 BT 低耗能模块是使用"假"或生产下降器件制造的。

    如前所述、中国以高效、低成本的生产而闻名。 与世界其他国家一样,中国产品的质量从很高到不是很好。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arnold、
    我完全理解您的沮丧。
    价格政策是一个充满异常现象的领域、没有人(有时甚至是负责的市场人员)能够理解。
    我看到您支付的10个部件的费用比您支付的9个部件的费用少。 或单个(备用)部件比整个设备更昂贵的情况。 即使是严肃的提议也是如此。

    对于 IC 等基础材料、这种情况发生的频率较低。 此处通常由原始数量决定价格。 通常情况下,差异来自税收。 由于不同国家/地区的进出口税不同、从第二个国家/地区进口到第三个国家/地区的器件比直接从制造商进口的器件更便宜、这种情况很奇怪。
    其他原因可能是价格政策,通过使零件更便宜,而使其他零件更昂贵,从而补贴成本通常较低的国家。 我在一场在线游戏中遇到了这种情况、我(德国)每月都要支付中国人民半年的费用、因为同一场游戏在同一台服务器上托管、因此成本完全相同。

    另一个可能的原因是、经销商购买的数量非常大、然后以低于原始制造商的10万的价格进行销售。 它需要大量的投资、但利润也可能很大。
    当为我们的器件的 LCD 进行电弧时、我感到非常沮丧。 价格低廉(因为我们只生产低量、高价格的设备)是我不得不为使用合适显示屏的完整手机支付的多种费用。
    然而、一家制造商购买的产品比他可以使用的产品多(例如、对于销售不好且已停产的器件)。 然后,盈余通常按每磅的价格出售,而不是按其实际价值出售。 有专门从事这些部件的经纪人以便宜的价格出售这些部件。 有时这些经纪人销售零件时会遇到问题、然后以低于其支付的价格出售这些零件、只是为了获得至少回报、而不是在商店里找到死钱。

    当然、也有一些零件从卡车背面脱落的情况。 但由于供应有限,这些资源很少。
    另一种情况是使用第二质量的货物。 只要它们用于能够处理有限质量的产品(例如,温度范围有限、精度差等) 没关系。 但我看到产品显示为 B 级、没有保修-然后以便宜的价格出售、或(掩盖这一事实)以比平常便宜一点的价格出售。

    当我以大约10%的市场价格购买 IC 时。 它们没有保修、并且已知可能存在缺陷。 在使用每个部件之前、我额外努力对其进行测试。 但是、这为我节省了大量资金。

    有时这是政府的意图。 前德意志民主共和国确实急需外汇(没有人想要自己的钱),以至于它们出口商品的成本只占制造成本的一小部分(使自己的钱更少被通缉)。 生活在那里的人们常常对他们不得不为自己制造的东西支付比国外的人多得多的费用这一事实进行了诅咒。

    如今、德国的药品价格比从波兰等地再次进口并在德国药房出售的相同产品要高得多。 我被要求向健康保险公司确认我获得了一种"直接销售"的药品(来自一家德国制造商)而不是一种进口药品(来自同一家德国制造商但出售给波兰)、因为价格大约高50%。

    有许多原因导致某人的部件比正常价格低(明显)、是的、在少数情况下、这可能意味着最终产品比常规市场价格便宜。 这并不一定意味着低质量或非法行为。 在大多数(但实际上并非所有)情况下、这超出了制造商的控制范围。 除非有全球价格监管(如欧佩克控制石油价格)、否则这种监管将继续发生。
    上帝和特朗普都不能改变这种情况,也不会产生不可改变的副作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我来自台湾。 是的、我面临相同的问题。

    但根据我过去20年的经验。 我理解"数量"很重要。 您可能认为10K 是一个相当大的数字。 但事实是,不,这在中国规模上是相当小的。 台湾的公司要么要与中国合作,要么要开发高质量的产品,才能与中国竞争。

    我不会说中国的产品质量总是很差。 我会说:一分钱一分货。

    顺便说一句,这个世界基本上是不公平的。 认识并承认这将使您的生活更轻松。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Robert 的回答。 将考虑您的最后一句话。
    此致
    Arnold