我有一个简短的问题:
为什么我只需要为一个芯片支付更多的费用,而不是从中国购买使用同一芯片的完整模块?
我想您的芯片也在中国生产?
我将讨论10公里以上的数字。
这是不公平的!
这是对其他国家/地区特殊小型公司的歧视!
我想我应该向特朗普投诉吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个简短的问题:
为什么我只需要为一个芯片支付更多的费用,而不是从中国购买使用同一芯片的完整模块?
我想您的芯片也在中国生产?
我将讨论10公里以上的数字。
这是不公平的!
这是对其他国家/地区特殊小型公司的歧视!
我想我应该向特朗普投诉吗?
我想你问了3个问题:)。 当然、有一个问题、还有两个问题是一个组合的陈述问题。
我也看到了这种情况。 在亚马逊上一次、我看到一些电机驱动器模块的成本低于 TI 芯片的成本、这是通过美国分销的数量实现的。 但我看了评论,他们很糟糕,这让我想知道这些芯片是不是工厂拒绝的,应该被销毁,而是被偷了,变成了产品。
也许您提到的模块是由数百万人构建的? 超过10万。 但我同意定价是不公平地向小家伙堆叠的。 有时公司会将价格降低到甚至会损失金钱的程度、因为销售是更大的东西的一部分。 他们选择这样做是因为从总体上讲这是合理的。
我们还需要了解从一个国家/地区发货到另一个国家/地区时有关邮政费率的法律。 您可以在 eBay 上从中国购买商品、包括运费、但价格低于美国的运费。
我搜索了有关该主题的信息、并找到了一份来自德州劳动力委员会的 PDF 文件、其中看起来包含一些很好的信息。 搜索 Google、了解"制造商如何为不同领域的相同产品收取不同的价格?"。
我认为特朗普一直在努力履行他在竞选期间所作的承诺。 我认为你不需要向他抱怨,因为贸易是他一直在谈论的。
感谢您的回答 Greg。
你是对的,这是为了更大的东西而完成的!
将所有员工都知道如何将工作机会转移到中国、以获得更多利润、并为首席执行官提供更高的 Boni。
另一方面,小公司和中公司被大规模杀害。
其他国家的就业机会都丧失了。
美国的工业基地在许多行业中大多被摧毁。
所有的工业产品都是在中国制造的!
因为这是中国垃圾,所以很难在高质量的水平上生产和销售产品。
经销商和分销商仅在 Chiese 级别上不接受价格。
如果我们必须以像 f 这样的更高价格购买我们的库存、这是不可能的。 中文。
我希望你的新主席将改变这一问题的内容。
我想我会寻找一些论据,并把它们送到女巫室。
我在中国发现了几家销售带有 TI 芯片的鼠标的公司。
如果他们都使用了你的坏芯片,那么你真的有一个大的质量问题吗? :-)
你好、Arnold。 是的、我认为我们有一些糟糕的领导能力、这些领导能力只能为自己服务。
我不认为所有便宜的模块都使用了坏芯片。 大多数可能都不贵、因为芯片是大量购买的。 或者您可能是对的。 它可能与美国与加拿大或世界其他地方的药品价格大致相同。 同样的药物在这里的成本要高得多。
我没有遵照您的说法、"由于这一中国垃圾、很难在高质量水平上生产和销售产品"。 如果这些产品的质量较差、那么您应该能够找到客户、他们将以更多的钱购买您的高质量产品。 如果情况不是这样、那么生产该产品的中国工程师可能会做工程师应该做的事情。 工程师应生产在成本与性能之间取得平衡的产品。 客户必须对其支付的金额的质量感到满意、或者他们愿意在每两年出现故障时更换产品。 您需要说服他人您的产品值得额外的钱。
Peter Schiff 是一名经济学家,我认为这是很有意义的。 2017年1月27日、他制作了一个播客、在其中他讨论了一些我认为与本次讨论非常相关的主题。 如果您有兴趣、请访问 SchiffRadio.com 并查找"播客存档"。 请看第224集、"美国将失去任何贸易战"。 您可以跳到大约4:45、他讨论刺激和基础设施支出。 他在整个播客中提出了很多好的观点、因此我建议您至少听10分钟。
非常好的论证格雷格! 完全同意。 当然、我也可以理解 Arnold 的观点。 Anyway...in 我的公司(德国)我们生产和销售的测量设备价格相当昂贵、比类似的进口产品贵得多、但我们的销售数量没有任何问题、因为许多当地公司仍然喜欢产品的"德国制造"背景。 如果您的产品质量良好、则客户可能愿意花更多的钱。 但这取决于产品和用例。 正如 Greg 所说的、有些产品的购买价格非常便宜、如果产品损坏、则会被更换、但一旦出现故障、将导致生产中断、严重损坏甚至可能危及生命、客户可能会倾向于以更高的价格购买质量更好的产品。 还要考虑保修案例-当您的产品来自世界另一端时、解决此问题可能需要很长时间。
您不能说中国产品是垃圾。 他们的生产成本确实很低、这是肯定的、我也同意某些产品的价格会降低到产品本身非常糟糕甚至危险的价格、例如没有任何保护的超级便宜直流/直流壁式适配器。 但不要忘记、您习惯的安全标准也不同。
中国有这么多超高质量的电子产品、而且有这么多顶级的制造商。 但中国也因(有时真的很糟糕)的军国主义而闻名——你不能忽视这一点。
Dennis