This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:此器件的 FCC ID

Guru**** 2553200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579257/cc2541-fcc-id-for-this-device

器件型号:CC2541

大家好、

我不熟悉此 E2E 论坛。 我想知道此器件 CC2541的 FCC ID:2.4GHz BluetoothTm低耗能和专有片上系统

我们正在使用此器件、并且需要获取此 FCC ID 以进行我们正在进行的一些鉴定测试。

我能否确认该器件的 FCC ID 为: FCC ID: ZAT2541SENSOR

请提供建议。
谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请给出答案。 这正等待客户出现问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    请参阅 TI BLE Wiki 上的"如何认证您的蓝牙产品"文章。 如文章中所述、FCC ID 不适用于无线 MCU/SoC 本身、而是适用于无线 MCU +天线(或具有此组合的预先认证模块)。

    祝你一切顺利