请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 大家好、
我不熟悉此 E2E 论坛。 我想知道此器件 CC2541的 FCC ID:2.4GHz Bluetooth低耗能和专有片上系统
我们正在使用此器件、并且需要获取此 FCC ID 以进行我们正在进行的一些鉴定测试。
我能否确认该器件的 FCC ID 为: FCC ID: ZAT2541SENSOR
请提供建议。
谢谢、
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.