This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:使用 XDS110调试器将 HostTestApplication 加载到 BLE 软件狗?

Guru**** 2552730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2540EMK-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576465/cc2540emk-usb-using-the-xds110-debugger-to-load-the-hosttestapplication-to-the-ble-dongle

器件型号:CC2540EMK-USB
主题中讨论的其他器件:CC2540

我有 CC2540EMK-USB BLE 软件狗。 我还有一个带去抖器的传感器标签。 我想将 HostTestApplication 加载到 CC2540、但 XDS110除数器是我目前唯一拥有的东西。 我可以用它来实现它吗?

我已经尝试在 CC2540插入 PC 时将 CC2540连接到 XDS、但闪存编程器1甚至无法识别 XDS、闪存编程器2可识别 XDS、但不能识别连接到 XDS 的 CC2540。

还有其他方法可以实现它吗? 还是 XDS 不是这样?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能、您无法使用 XDS110对 CC2540EMK 进行编程。 您必须使用 CC 调试器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。