请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540EMK-USB 主题中讨论的其他器件:CC2540、
我有 CC2540EMK-USB BLE 软件狗。 我还有一个带去抖器的传感器标签。 我想将 HostTestApplication 加载到 CC2540、但 XDS110除数器是我目前唯一拥有的东西。 我可以用它来实现它吗?
我已经尝试在 CC2540插入 PC 时将 CC2540连接到 XDS、但闪存编程器1甚至无法识别 XDS、闪存编程器2可识别 XDS、但不能识别连接到 XDS 的 CC2540。
还有其他方法可以实现它吗? 还是 XDS 不是这样?
提前感谢!