This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:Project Zero 在 CC2650-4XS 上不工作

Guru**** 2551890 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576593/ccs-cc2650-project-zero-not-working-on-cc2650-4xs

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个具有 CC2650-4XS 的定制电路板、我希望使用适用于 CC2650-launchpad (具有 cc2650-7ID)的 Project-Zeo 对其进行测试。 我在 CC2650_LAUNCHXL.h 文件中将"#define CC2650_7ID"更改为"#define CC2650_4XS"。

我可以将代码(堆栈和应用)正确上载到 MCU、但器件未进行广播。 我需要更改代码中的任何内容吗? 还是根本无法正常工作?

非常感谢!

最好

Lynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lynn、

    是否确定导入了 Project Zero 的 em7id 版本? 在我的版本中、没有"CC2650_LAUNCHXL.h"。

    为了将项目从7ID 移植到4XS、请删除三个板级配置文件(在板文件夹中)并为4XS 添加相应的文件、例如使用 C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08\examples\TI\CC2650DK_4XS\empty 中的文件。