This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:继续 RX 模式下的射频杂散发射问题、

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578453/cc2640-problem-of-the-rf-spurious-emission-in-continue-rx-mode

器件型号:CC2640

您好!

  我们的器件在 RX 模式下未通过额外的杂散发射测试。 该测试是 KCC 要求的。   它在二次谐波中失败。 例如:将 RX 频率设置为2404MHz 时,它将在4808MHz 时失败。

  当我们更改 LC 滤波器时,情况会更好,但此更改会影响我们的 TX 功率,TX 功率将更低3dB。

  我们的问题是为什么 CC2640以 RX 模式发送信号? 是否有任何软件解决方案来解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高您好、

    内部频率振荡器(VCO)以两倍的射频频率运行、您可以在 RX 测量中看到这一点。 在 CC2640上、来自 VCO 的射频功率来自射频引脚、因此会在处理 TX 谐波的同一滤波器中进行滤波。 在我们的参考设计中、2x 射频下的 RX 辐射功率小于-60dBm。

    如果您未达到法规要求、您可能会遇到射频滤波和匹配问题。 您必须确保密切关注参考设计、还应观看此演示 :processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_training_Layout_Considerations.pdf

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Fredrik、

       KC RX 限制=-54dBmW。

      我们修复了 LC 以避免该问题。 它现在已通过。

     

    谢谢。