请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 您好!
我们的器件在 RX 模式下未通过额外的杂散发射测试。 该测试是 KCC 要求的。 它在二次谐波中失败。 例如:将 RX 频率设置为2404MHz 时,它将在4808MHz 时失败。
当我们更改 LC 滤波器时,情况会更好,但此更改会影响我们的 TX 功率,TX 功率将更低3dB。
我们的问题是为什么 CC2640以 RX 模式发送信号? 是否有任何软件解决方案来解决该问题?