This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:片上 OAD 映像 B 是否失败?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579211/launchxl-cc2640r2-on-chip-oad-image-b-fail

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

  我已使用 CCS 成功完成片上 OAD。 我现在正在使用 IAR 工作平台程序尝试片上 OAD。 但是、我使用 CCS Project simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_onchip 中的映像 B。 以下是我在生成生产 bin 文件后的步骤。

步骤:

  1. 使用 SmartRF 闪存编程器2程序"oad_target_cc2640r2lp_app_oad.bin" 生产 bin 文件、该文件位于"C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22\examples\rtos\cc2640R2_LAUNCHXL\blestack\target\tirtos\tos\IAR
  2. 使用 SensorTag 应用、查看是否发现了 OAD 目标。 OAD_Target 被发现。
  3. 使用 BTool 建立与从 BDA "0A:D0:AD:0A:D0:AD"的连接。
  4. 在 BTool OAD 选项卡中、设置 simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad.bin 路径 、该路径位于"C:\ti\ccsv7workspace\ccs2640lp_workspace\simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_onchip\FlashOnly"。
  5. 单击 BTool OAD 选项卡"发送"以启动 OAD。
  6. OAD 完成后、在 SensorTag 应用程序中检查是否发现了映像 B。

    结果:未发现图像 B。

我是否需要使用 IAR Workbench 项目"simple_peripheral"为映像 B 生成的 bin 文件? 我之所以使用 CCS 工程 simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_onchip 中的映像 B 、是因为 IAR 工作平台工程"simple_peripheral"未针对片上 OAD 进行配置。 此外 、IAR Workbench 项目"simple_peripheral"没有用于生成映像 B bin 文件的编译后处理步骤。

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、有一个用于 IAR 的片上 OAD 项目

    在我的测试中、片上 OAD (IAR 项目)可以正常工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胡玉华、

    谢谢。 用于生成 bin 文件

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 BTool 中、我为 OAD 设置 simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad.bin 文件的路径"C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL.blestack\simple_peripheral\tirtos\IAR\app\FlashOnly"

    OAD 下载成功、但无法在我的 SensorTag 应用程序中检测到图像 B

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    第二次尝试在我的 SensorTag 应用程序中发现了图像 B 谢谢。

    -克尔