请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 您好!
我已使用 CCS 成功完成片上 OAD。 我现在正在使用 IAR 工作平台程序尝试片上 OAD。 但是、我使用 CCS Project simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_onchip 中的映像 B。 以下是我在生成生产 bin 文件后的步骤。
步骤:
- 使用 SmartRF 闪存编程器2程序"oad_target_cc2640r2lp_app_oad.bin" 生产 bin 文件、该文件位于"C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22\examples\rtos\cc2640R2_LAUNCHXL\blestack\target\tirtos\tos\IAR
- 使用 SensorTag 应用、查看是否发现了 OAD 目标。 OAD_Target 被发现。
- 使用 BTool 建立与从 BDA "0A:D0:AD:0A:D0:AD"的连接。
- 在 BTool OAD 选项卡中、设置 simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad.bin 路径 、该路径位于"C:\ti\ccsv7workspace\ccs2640lp_workspace\simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_onchip\FlashOnly"。
- 单击 BTool OAD 选项卡"发送"以启动 OAD。
- OAD 完成后、在 SensorTag 应用程序中检查是否发现了映像 B。
结果:未发现图像 B。
我是否需要使用 IAR Workbench 项目"simple_peripheral"为映像 B 生成的 bin 文件? 我之所以使用 CCS 工程 simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_onchip 中的映像 B 、是因为 IAR 工作平台工程"simple_peripheral"未针对片上 OAD 进行配置。 此外 、IAR Workbench 项目"simple_peripheral"没有用于生成映像 B bin 文件的编译后处理步骤。
-克尔