This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:USB 软件狗调试

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576565/cc2540-usb-dongle-debug

器件型号:CC2540
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

我是一名初学者、想开发 CC2650 sensortag。 它需要 CC2540 USB 软件狗。 但是、我只需要一个通道来输出 sensortag 中加速计数据的 RMS 值。 因此、我需要修改 CC2540的程序。 我们现在只有一个 Jlink。 我可以使用 Jlink 来调试 CC2540吗?

非常感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须使用 CC 调试器对 CC2540进行编程。 Jlink 不适用于 CC2540。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我在这里提出这个问题后才看到你的答复。 感谢你的善意帮助。

    此致