请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540 Thread 中讨论的其他器件: CC2650
您好!
我是一名初学者、想开发 CC2650 sensortag。 它需要 CC2540 USB 软件狗。 但是、我只需要一个通道来输出 sensortag 中加速计数据的 RMS 值。 因此、我需要修改 CC2540的程序。 我们现在只有一个 Jlink。 我可以使用 Jlink 来调试 CC2540吗?
非常感谢
此致
唐