请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 尊敬的 TI 专家:
我有两个高级 问题需要知道。
1.我使用数据包监听器查看 两个 CC2541 (从 simpliperiphperal 修改)的优化数据,存在大约平均~1% 的全部错误包(FCE 错误),
我想知道这些错误包将按 BLE 引擎过滤掉,或者需要 按应用程序固件过滤?
2.
我观察到、与 其他设备相比、如果设备距离扫描设备更远、扫描机会就会更少、这意味着扫描设备周围的设备机会不均等、信号越强
机会。
关于白名单,我知道扫描设备 将过滤 设备仅允许白名单中的设备,但 如果不在白名单中的其他 设备的信号更强,则列表中的设备将扫描的更改更少。 无论 它是否在白名单中、都需要很长时间才能找到它。
此外、在连接情况下、无论设备是否已连接、 如果其他设备有更多的中心 扫描机会 、都将超时。
它无法保证 BLE 器件通信 能够保持稳定并且具有可重置响应时间!
我的理解是否正确、如果知道、请给我更详细的解释。
谢谢