This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:高级 数据问题!

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578891/cc2541-adv-data-questions

器件型号:CC2541

尊敬的 TI 专家:

我有两个高级 问题需要知道。

1.我使用数据包监听器查看 两个 CC2541 (从 simpliperiphperal 修改)的优化数据,存在大约平均~1% 的全部错误包(FCE 错误),

我想知道这些错误包将按 BLE 引擎过滤掉,或者需要 按应用程序固件过滤?

2.

我观察到、与  其他设备相比、如果设备距离扫描设备更远、扫描机会就会更少、这意味着扫描设备周围的设备机会不均等、信号越强

机会。

关于白名单,我知道扫描设备 将过滤 设备仅允许白名单中的设备,但 如果不在白名单中的其他 设备的信号更强,则列表中的设备将扫描的更改更少。 无论 它是否在白名单中、都需要很长时间才能找到它。    

此外、在连接情况下、无论设备是否已连接、 如果其他设备有更多的中心  扫描机会 、都将超时。

它无法保证 BLE 器件通信 能够保持稳定并且具有可重置响应时间!  

我的理解是否正确、如果知道、请给我更详细的解释。

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪款监听器? 有时监听器还会生成错误、尤其是在嘈杂的环境中。

    该器件只有一个无线电、因此它将接收通过该无线电看到的任何信号、如果发送的广播数据包更多、则会产生更多干扰。 它必须处理通过无线方式看到的每个数据包、并将其与白名单进行比较、因此收到的每个数据包都需要一些处理时间。

    您是否尝试以更快的间隔广播以增加扫描的变化?

    祝你一切顺利