请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
大家好、
我在 CC2650MODA 上对 HID_EMU_KBD 采样程序进行了编程、并测量了电流消耗值。
因此、基极电流消耗值约为500uA。
这是传感器控制器工程的消耗吗?
CC2650MODA (swrs187a)的数据表 P1中说明了有源模式传感器控制器:0.4mA + 8.2uA/MHz。
如果这种预测是正确的、我能否从 HID-EMU-KBD 的采样程序项目中仅关闭传感器控制器引擎功能。
我想按原样使用通信部分。
此致、
Takashi