请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 主题中讨论的其他器件: CC2640、 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK、 CC2640R2F
工具/软件:TI-RTOS
您好!
在论坛帖子中:
据说从器件连接的最大数量是3 -受控制器具有的 RAM 数量的限制。
BlueGiga 声称可处理最多5个与设备的连接。 他们如何才能做到这一点?
此外、我还知道 CC2541可以用作具有 GATT_DB_OFF_CHIP 的网络处理器。 是否可以这样扩展最大连接数?
此外:是否有任何外部 MCU (例如 MSP430)的演示实现可作为起点、以便我可以测试网络处理器模式?
此致
Frederik