This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2541:最大从器件连接数(CC2541/CC2540)/网络处理器

Guru**** 2551160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2640, SIMPLELINK-CC2640R2-SDK, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579028/rtos-cc2541-maximum-number-of-slave-connections-cc2541-cc2540-network-processor

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2640SIMPLELINK-CC2640R2-SDKCC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在论坛帖子中:

" e2e.ti.com/.../1234816

据说从器件连接的最大数量是3 -受控制器具有的 RAM 数量的限制。

BlueGiga 声称可处理最多5个与设备的连接。 他们如何才能做到这一点?

此外、我还知道 CC2541可以用作具有 GATT_DB_OFF_CHIP 的网络处理器。 是否可以这样扩展最大连接数?

此外:是否有任何外部 MCU (例如 MSP430)的演示实现可作为起点、以便我可以测试网络处理器模式?

此致

Frederik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您必须连接3个以上的外设、则可以使用 Cc2640。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 Yikai Chen 所说、请查看 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 中的 CC2640R2F 和 multi_role 示例项目:
    www.ti.com/.../ble-stack

    BlueGiga 为该模块编写了一个单独的堆栈实现。