主题中讨论的其他器件: CC2640
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我最近开始使用 CC2650。 我尝试理解 SPP-LE 示例、因为这是我最需要的。
该示例在2个 LaunchPad 之间工作正常、但仍然无法与计算机/Android 配合使用、因为它不会创建 COM、但这是以后的问题。
在尝试了解所有内容时,大多数内容似乎都记录在 CC2640和 CC2650 SimpleLink低功耗 Bluetooth
软件栈2.2.1中。 所以、虽然我不太理解所有内容、但由于有相关说明、我会尽量避免在这里提问。 但我找不到一件事、那就是 SDI 传输层。
我正在尝试了解 UART 的配置位置、消息的接收、处理方式、重定向到应用任务等 例如、我需要做的一件事是、如果需要(通过 GPIO、BLE 自定义命令等)、更改 UART 上的某些配置。
我一直在尝试通过读取源代码来理解、但所有东西都有点卷积、并且 TIRTOS 抽象(ICAL、Util 等)的增加使它更加令人困惑、因为我以前从未见过它。
那么、我的问题是、SDI 上是否有任何文档?
感谢您的帮助