This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 CC2650多次连接时丢失事件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575294/missed-event-in-multiple-connection-with-cc2650

Thread 中讨论的其他器件:CC2650

大家好

我尝试使用6个 CC2650:1个中央设备和6个外设

我使用 了具有自定义标志的 BLE_SDK_2_02_01_18 host_test 项目: MAX_NUM_BLE_CONns=6 --define=HEAPMGR_SIZE=8800

堆栈大小:512

但我有很多 连接丢失或丢失事件 (我使用 了 HCI_EXT_PacketErrorRateCmd 命令)

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们需要查看有关您设置的更多详细信息。 您是否正在使用 HCI 测试仪?

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、感谢您的回答

    我使用了

    MSP430 + SoC BB + CC2650 <-> 连接射频<-> CC2650 + SoC BB + MSP430

    我在  SPI 模式下使用了官方堆栈 ble_sdk_2_02_01_18、项目 ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650em\host_test\ccs

    我已自定义此堆栈:  

    --define=GATT_DB_OFF_CHIP --define=Display_disable_all --define=power_saving --define=MAX_NUM_BLE_CONns=6 --define=HEAPMGR_SIZE=8000

    堆栈大小:512

    我已经在 MAX_NUM_BLE_CONNS、 HEAPMGR_SIZE 和 栈大小上尝试了多种配置、但许多配置不会编译

    当配置编译时、会有很多丢失事件或连接丢失。

    我有我们 TI 团队制作的旧定制堆栈、存在可接受的错过事件(因此硬件不是问题)。

    我想将最后一个堆栈与 GATT_DB_OFF_CHIP 和多个连接一起使用

    提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在配置中忘记了一些东西
    我使用了

    主站:MSP430 + SoC BB + CC2650 <->连接射频<-> CC2650 + SoC BB + MSP430:从站1.
    <-> Connection RF <->CC2650 + SoC BB + MSP430:从器件2.
    <-> Connection RF <->CC2650 + SoC BB + MSP430:从器件3.
    <-> Connection RF <->CC2650 + SoC BB + MSP430:从器件4.
    <-> Connection RF <->CC2650 + SoC BB + MSP430:从器件5.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了您提到过的对堆栈所做的更改之外、您是否进行过任何更改? 它们是否同时用于中央设备和外设设备?

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 SOC-BB 上的 IOID 引脚更改为 UNED CC2650EM-7ID

    我使用了 SPI 模式并添加  了--define=GATT_DB_OFF_CHIP  

    该堆栈在五个外设和 一个主器件中展开