大家好
我尝试使用6个 CC2650:1个中央设备和6个外设
我使用 了具有自定义标志的 BLE_SDK_2_02_01_18 host_test 项目: MAX_NUM_BLE_CONns=6 --define=HEAPMGR_SIZE=8800
堆栈大小:512
但我有很多 连接丢失或丢失事件 (我使用 了 HCI_EXT_PacketErrorRateCmd 命令)
可以帮帮我吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我尝试使用6个 CC2650:1个中央设备和6个外设
我使用 了具有自定义标志的 BLE_SDK_2_02_01_18 host_test 项目: MAX_NUM_BLE_CONns=6 --define=HEAPMGR_SIZE=8800
堆栈大小:512
但我有很多 连接丢失或丢失事件 (我使用 了 HCI_EXT_PacketErrorRateCmd 命令)
可以帮帮我吗?
Nathan、感谢您的回答
我使用了
MSP430 + SoC BB + CC2650 <-> 连接射频<-> CC2650 + SoC BB + MSP430
我在 SPI 模式下使用了官方堆栈 ble_sdk_2_02_01_18、项目 ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650em\host_test\ccs
我已自定义此堆栈:
--define=GATT_DB_OFF_CHIP --define=Display_disable_all --define=power_saving --define=MAX_NUM_BLE_CONns=6 --define=HEAPMGR_SIZE=8000
堆栈大小:512
我已经在 MAX_NUM_BLE_CONNS、 HEAPMGR_SIZE 和 栈大小上尝试了多种配置、但许多配置不会编译
当配置编译时、会有很多丢失事件或连接丢失。
我有我们 TI 团队制作的旧定制堆栈、存在可接受的错过事件(因此硬件不是问题)。
我想将最后一个堆栈与 GATT_DB_OFF_CHIP 和多个连接一起使用
提前感谢您的帮助