This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:使用 CC2640R2F 时出现 IAR 编译错误

Guru**** 2551380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578222/cc2640r2f-iar-compile-error-when-using-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

您好、先生、

在 IAR 中编译'simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22'的'simple_periphal'项目时发生错误、类似这样 、我可以编译'ble_sdk_2_02_01_18'、但 无法编译'simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_22'。  您能给我一些建议来解决这个问题吗? 谢谢。

其它信息:

计算机: WIN7 64位,

simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22

tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪个 IAR 版本? 您是否将 BLE Stack 安装到 c:\ti 的默认文件夹中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YiKai Chen、
    感谢您的回复。
    我使用 IAR ARM 7.80.1、所有 SDK - simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22和 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08 -位于默认路径 C:\ti。
    请给我一些建议吗?

    B&R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以转到 IAR->Tools->Configure Custom Argument Variables 并进行屏幕截图来附加它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 YiKai Chen、

    请看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试禁用"tirtos_cc13xx_cc26xx..." 按下"Disable Group"(禁用组)按钮、然后重新构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、YiKai Chen、
    在编译某些文件时失败、这些文件被称为"tirtos_cc13xx_cc26xx..."。
    配置或 SDK 工具是否存在其他问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我禁用它、并且可以成功构建它。