请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 Thread 中讨论的其他器件: CC2640、 CC2640R2F、 BLE-STACK
您好!
刚刚收到 SmartRF06 DK 和 CC2650EM 子板。
同时、我正在进行低功耗物联网控制器的硬件设计、该控制器将用于对天线进行动态调优。 整个单元 CC2650和射频继电器由发射操作期间从天线收集的直流电源供电。
因此、我的问题与硬件设计和将软件程序上传到生产 CC2650单元的选项范围有关:
1.是否有适用于 CC2650的参考架构、该架构包括从 Windows PC 到 UART 的简单且经过验证的微型 USB 集成、可用作起点(不带适用于最终电路板的开发套件)?
2. CC2650是否可以通过 BLE 或其他内置工厂协议无线引导、而不是需要有线初始编程方法?
3.是否有现成的引导加载程序可用于有线/无线引导?
4. CC2650参考架构的最佳来源是哪里?
非常感谢!
Rick