This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:通过有线/无线方式引导 CC26xx 的选项

Guru**** 2551170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC2640R2F, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578739/cc2650-options-for-bootstrapping-cc26xx-via-wired-wirelessly

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2640CC2640R2FBLE-STACK

您好!

刚刚收到 SmartRF06 DK 和 CC2650EM 子板。

同时、我正在进行低功耗物联网控制器的硬件设计、该控制器将用于对天线进行动态调优。  整个单元 CC2650和射频继电器由发射操作期间从天线收集的直流电源供电。

因此、我的问题与硬件设计和将软件程序上传到生产 CC2650单元的选项范围有关:

1.是否有适用于 CC2650的参考架构、该架构包括从 Windows PC 到 UART 的简单且经过验证的微型 USB 集成、可用作起点(不带适用于最终电路板的开发套件)?

2. CC2650是否可以通过 BLE 或其他内置工厂协议无线引导、而不是需要有线初始编程方法?

3.是否有现成的引导加载程序可用于有线/无线引导?

4. CC2650参考架构的最佳来源是哪里?

非常感谢!

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rick、

    您可以通过自动生成的链接访问 CC2650/CC2640产品文件夹来查找参考设计。 您还可以在 BLE Wiki 中找到直接链接。 请注意、CC2640R2F 是仅用于 BLE 操作的更新版本、具有更多可用闪存和 BT5硬件就绪。

    通过 BLE 进行固件升级由 OAD 完成。 您需要在器件上对固件进行编程以支持 OAD。 这可以通过 JTAG 或使用 ROM 串行引导加载程序来实现。 请参阅 BLE-Stack v2.2.1 SDK 中的 OAD 指南。

    "CC2640 SPPBLE UART 转 BLE 桥接器" TI 设计(BLE Wiki 上的链接)是 UART 通信的一个选项。 请注意、SmartRF06和 LaunchPad 提供串行转 USB 转换器。

    我建议从这个(BLE)论坛顶部的固定 CC2640常见问题解答开始。

    祝你一切顺利