This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650EM-5D-RD:在 CCS for MacOSX 中选择调试探针

Guru**** 2552110 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578855/ccs-cc2650em-5xd-rd-selecting-a-debug-probe-in-ccs-for-macosx

器件型号:CC2650EM-5D-RD
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 MacOSX 版本的 CCS 中、如何选择调试探针? 它当前设置为 SDX100探针、但我想在 CC2650LaunchPad 上使用 XDS。

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试选择嵌入在 LAUNCHXL-CC2650上的 XDS110调试探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我不确定在 CCS 中选择调试器的位置。 我的回忆是、它在检测到调试器时自动配置。 在我的案例中、它没有。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参考以下屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就是这样! 你是最棒的!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。