This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:为什么我的32kHz 晶体不工作?

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574715/cc2650-why-my-32khz-crystal-do-not-work

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他部件: 、CC2640

您好!

CC2650与"ABS05-32.768kHz-T"(并排增加了16pF、而不是像 LAUNCHXL-CC2650这样增加了12pF、因为这个负载更大)结合使用时、我遇到了问题。

问题是晶体 不会振荡(不兼容?)。

是否有办法为晶体测试 CC2650引脚、因为我已经尝试过 LAUNCHXL-CC2650和12pF 的引脚、但也不能正常工作。

还是设计问题?  

我愿意接受帮助我解决问题的任何想法、因为这样我就不能使用待机模式来节省大量能源。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!
    负载电容是否为12.5p? 这略高于规格(最大12pf)、但我认为它可以正常工作。 那么、您需要使用22pF 范围内的负载电容器。 那么、仅由于电容器而产生的实际负载电容为11pF、然后您从 PCB/引脚添加寄生电容、最终得到大约12pF 的总负载电容。 您是否已在 TI BLE Wiki 上完成 CC2640的硬件设计检查清单?

    供参考:
    e2e.ti.com/.../2073958
    e2e.ti.com/.../1158815
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到过这种情况。 我已经使用22pF 进行了测试、它也停止工作。

    我注意到、如果我继续使用调试器、CC2650将不会进入待机模式、晶体工作正常。 进入待机模式(分离调试器)后、振幅会下降、无法唤醒。

    我还使用 launchpad 推荐的晶体进行了测试。

    有什么想法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!
    您能否将32kHz 系统时钟(LF 时钟)映射到 DIO/PIN 并验证频率(TRM 中的 IOC 章节介绍了如何设置频率)。 如果有其他原因、我可以查看您的设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复-我将时钟映射到 IO、并可以验证32kHz 时钟。

    但是、如果断开调试器、时钟就会消失。  虽然时钟正在使用调试器、但这是否会成为设计问题?

    我想用另一个 CC2650替代 cc2650、这是有道理的吗?

    感谢你的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!
    如何为电路板供电? 物理断开调试电缆后、它是否立即停止?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Erik、

    我不会通过调试器为器件供电、它具有自己的电源/电池。 如果我复位 MCU、我会在一些人之后丢失 IO 上的信号。

    我已经测试了一些奇怪的东西、例如将手指放在晶体上、信号在 IO 上仍然有效(可能是容量?)。

    因此、我移除 了晶体的容量、信号保持开启。 这是否意味着晶体在寄生能力下工作良好?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好!
    请浏览您的整个电路板设计、查看并检查以下链接指南中提到的所有内容:
    processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_Checklist
    processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_Troubleshooting
    processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Tips_and_Tricks