请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2650、 CC2640、 LAUNCHXL-CC2650大家好、
我正在处理 CC2650 Launchpad 和 BLE SDK-2.2上的 SimplePeripheral 示例代码。 当我测量电流(在万用表中)时、电流表显示100uA。
我已阅读 CC2640数据表、如果 CC2640/50处于待机模式、消耗的电流为1uA。
我的问题是、SimplePeripheral 示例是否进入待机模式? 如果是、那么为什么电流表显示100uA。 如果没有、任何人会帮助我如何将器件置于待机模式、以便根据 CC2640数据表实现1uA 的电流。
下面是快照:
有人能帮助我如何在待机模式下实现最低电流速率(~1uA)?
谢谢
Mahesh