This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2640R2:CC2640R2和 ADS1293 SPI 通信问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574939/rtos-launchxl-cc2640r2-cc2640r2-and-ads1293-spi-communication-question

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:ADS1293

工具/软件:TI-RTOS

你好

TI 团队

我有一个问题。

开发版本 CCS 7.0

LAUNCHXL-CC2640R2板连接我们公司的 ADs1293子 板连接接头引脚。

我们提供 了 checkd 原理图 、源代码更改 SPI 测试并找到 e2e.ti.com

但我们没有找到解决办法。

SPI 测试模式

Board_SPI0
SPI_POL0_PHA0 => X
SPI_POL0_PHA1 => X
SPI_POL1_PHA0 => X
SPI_POL1_PHA1 => X

Board_SPI1

SPI_POL0_PHA0 => X
SPI_POL0_PHA1 => X
SPI_POL1_PHA0 => X
SPI_POL1_PHA1 => X

测试源

SPI_Params_init (&spirparams);

SPI_Params_init (&spirparams);
spirparams.bitrate = 102400;//204800;//4805000;//1000000;
spiparams.frameFormat = SPI_POL0_PHA1;
spiparams.mode = SPI_MASTER;

spidHandle = SPI_OPEN (Board_SPI1、&spirparams);
if (spidHandle = NULL)
{
while (1);//<--这是问题
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否相应地修改了电路板文件? 确保您用于 SPI 的 IO 引脚尚未分配给其他资源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JXS

    逻辑分析仪在哪里?

    如何在 TI.com、dev.ti.com 或 e2e.ti.com 中找到逻辑分析仪?

    谢谢

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不提供免费的逻辑分析仪、您可以在线购买大量器件。
    en.wikipedia.org/.../Logic_analyzer

    您能否附加电路板文件、以便我们可以再次检查您是否具有正确的引脚映射?