This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541和 CC2530射频问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575532/cc2541-and-cc2530-rf-problem

主题中讨论的其他器件:CC2541CC2530

尊敬的 TI 工程师:

我们设计了一款具有 CC2541和 CC2530的产品。  CC2541 将 CC2530 ZigBee 网络数据传输到智能手机。

ZigBee 网络 由 一 个协调器和16个路由器组成。

但有一个问题、当 CC2541与智能手机连接时、某些 CC2530模块(路由器)会将数据发送给 ZigBee 协调器或其他路由器失败。

返回值为 MAC_CHANNEL ACCESS_FAILURE 0xE1或 MAC_NO_ACK 0xE9。

如果没有 CC2541模块、则不会出现此问题。

我们认为 CC2541蓝牙信号 会干扰 ZigBee 网络。

这是一个导入思维、您对我们有什么建议吗?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试更改 Zigbee 通道以查看它是否可以解决 BLE 产生的干扰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们更改了 ZigBee 通道(1-16)、问题发生在14%左右。 (测试100次、失败14次)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否意味着 BLE 启用时每个 Zigbee 通道的故障率都达到14%?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。 当 CC2541启用时、故障率约为14%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您启用 BLE 时、它是否会向污染通道发送大量 BLE 数据包? 您能否详细说明您的 BLE 用途?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据不多。 在我们的产品中、使用 BLE 将 ZigBee 网络数据发送到智能手机。 与电话的 CC2541连接间隔为10、10、0、100。 手机向 BLE 发送一些命令(可能小于1KB)、BLE 将这些数据发送到 ZigBee。 ZigBee 将在不同的路由器中处理这些命令并返回所有运行结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发送 Zigbee 数据时、是否使用单播或广播?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZigBee 数据由对等端发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能会尝试在没有 BLE 通信时发送 Zigbee 数据包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以通过智能手机设置蓝牙射频通道映射吗?请将 BLE 连接通道设置为在 ZigBee 通道中否。

    但我们找不到 Andriod 提供 API 来设置蓝牙信道映射。

    你知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能、您无法控制 BLE 射频连接通道。