请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2541、 CC2530尊敬的 TI 工程师:
我们设计了一款具有 CC2541和 CC2530的产品。 CC2541 将 CC2530 ZigBee 网络数据传输到智能手机。
ZigBee 网络 由 一 个协调器和16个路由器组成。
但有一个问题、当 CC2541与智能手机连接时、某些 CC2530模块(路由器)会将数据发送给 ZigBee 协调器或其他路由器失败。
返回值为 MAC_CHANNEL ACCESS_FAILURE 0xE1或 MAC_NO_ACK 0xE9。
如果没有 CC2541模块、则不会出现此问题。
我们认为 CC2541蓝牙信号 会干扰 ZigBee 网络。
这是一个导入思维、您对我们有什么建议吗?
非常感谢。