请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 我的客户基于一个 SDK 示例开发他们的代码、例如 SimplePeripheral 项目。
我们如何将项目导出为 独立 项目、而不依赖安装的 SDK 和 RTOS? 如果将项目复制到另一台 PC 上运行、则它可以在同一个 CCS 或 IAR 下正常工作。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户基于一个 SDK 示例开发他们的代码、例如 SimplePeripheral 项目。
我们如何将项目导出为 独立 项目、而不依赖安装的 SDK 和 RTOS? 如果将项目复制到另一台 PC 上运行、则它可以在同一个 CCS 或 IAR 下正常工作。 谢谢。