This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:将 SDK 示例导出到独立项目

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/578544/cc2640-export-sdk-example-to-a-standalone-project

器件型号:CC2640

我的客户基于一个 SDK 示例开发他们的代码、例如 SimplePeripheral 项目。  

我们如何将项目导出为 独立 项目、而不依赖安装的 SDK 和 RTOS? 如果将项目复制到另一台 PC 上运行、则它可以在同一个 CCS 或 IAR 下正常工作。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 SDK 和 RTOS 文件夹复制到另一个桌面。 无需安装它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、YiKai Chen。

    您能对此提供更详细的评论吗? 必须复制哪个文件夹和文件? 谢谢。