This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650EM-7ID-RD:项目0 - UART 通信- PuTTY -未创建虚拟 COM XDSv100端口

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575936/ccs-cc2650em-7id-rd-project-0---uart-communication---putty---no-virtual-com-xdsv100-port-is-created

器件型号:CC2650EM-7ID-RD
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 cc2650-Lanchpadxl 的示例 ProjectZero。 我的板是 c2650em-7ID。 我使用 Code Composer Studio。 一切都运行得很好。 我可以与 ProjectZero 的广播标签连接。 此外、我可以根据以下示例更改 LED 的值: http://dev.ti.com/tirex/content/cc26xx_bluetooth_smart/cc26xx_bluetooth_smart__2.01.00.44423/Projects/ble/ProjectZero/project0_resources/prz/index.html

但我无法看到 LED 亮起或熄灭。

此外、我与 XDSv100的 COM 端口(115200、8、1)的通信出现问题。 我将 PuTTY 连接到所连接照片的端口、但不会发生任何情况。 端口似乎无法接收或显示任何内容。

可以有人帮助我吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、大家好、

    我无法重现。 使用 sensortag 应用程序、我能够打开 SmartRF06评估板上的 LED 1和 LED 4。

    此外、请记住在 CCS 中启动 Project Zero 之前启动 PuTTY。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    c2650em-7ID 和 LAUNCHXL-CC2650的板级配置文件不同。 您应该修改 board.h 中的 LED 和 UART 引脚定义、使 LED 和 UART 正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是 Project Zero 的 EM 版本、这是不必要的。